欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

排气组件1

  • 2022.03.10 16:22:10
  • 米思米
  • 1837

 注塑成型的永恒挑战之一,是脱气。过去60年来,世界各地的制造商采取了众多脱气措施。已经确立了一些经验性的措施。然而,随着科学技术的进步,不断有新的合成树脂被推向市场。新型树脂需要新的成型加工技术和模具技术,但是这些技术需要经过多次反复试错才能最终确立起来。另一方面,在量产加工的生产现场,耗时漫长的做法是行不通的,现实情况是,越是热门的商品订单量就越大,于是就要求必须立竿见影的马上改善脱气状况。到这里为止,都是与前一期完全相同的文章内容。

 “排气辅助组件(真空发生器)”是一种利用外部气压强制排气的产品,而本期介绍的产品是“排气组件”。本产品是不利用外部的强制排气力的情况下,将树脂产生的气体从型腔中排出的部件。

 在排气组件的前端安装有可开闭的阀门,阀门与主体之间有0.1~0.2mm的间隙。当流入型腔的树脂前端到达阀门时,气体通过该间隙排出到外部。由于间隙较大,您可能会担心产生毛刺,但实际上,由于树脂压力会立即作用于阀门并让阀门关闭,因此基本没有产生毛刺的风险。(但是,根据成型条件和树脂温度,如果树脂的流动状态极易产生毛刺,则不在此限。敬请注意。)

 由于不需要外部吸力,所以也可用于局部脱气。此外,由于是不锈钢材质,所以还可以承受气体引起的腐蚀。

 对于减少困气烧焦、欠注、熔接线等均能发挥出效果。

 主体直径为φ3mm和φ6mm,可支持小直径型。

 其结构极为简单,但效果却极为显著。当使用易于产生气体的成型材料时,请务必考虑采用本产品。

 “排气组件用垫块”也很易于使用,可用于高度调节。

 通过采取适当的排气措施,可以让成型产品的品质与成型周期更加稳定,我们希望,融入这种细致入微设计的日本产模具,能够切实满足全新的成长需求。

推荐商品

排气镶件



排气组件

排气组件用垫块(螺柱型)

排气组件用垫块(直杆型)

排气组件1

排气组件1

排气组件1

米思米

米思米

米思米

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities